This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:如何检测 RAM /闪存中的 single-bit 错误?

Guru**** 2933670 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1425007/tms570lc4357-tms570lc4357-how-to-detect-single-bit-errors-in-ram-flash

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具与软件:

大家好!

我正在使用 TMS570LC4357处理器、代码由 HalCOGen 生成。 我想检测 RAM/闪存上的 single-bit 错误。

如果我理解了文档、那么我必须调用函数"epcEnableSERREvent"(由 HalCOGen 生成)、该函数将寄存器 EPCCNTRL 中的 SERRENA 位设置为0xA。

ESM 低电平中断(ESM 高电平在缺省情况下被设定)和 ESM 通道4 (EPC CERR)。

这就是它的工作方式吗? 和任何想法如何测试?

此致
Lars Guentther