This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843的 TI FEE 驱动器中的块寻址问题

Guru**** 2902110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1425411/rm57l843-issue-with-block-addressing-in-ti-fee-driver-for-rm57l843

器件型号:RM57L843

工具与软件:

您好!

我们在管理两个大小为64k 的虚拟扇区时遇到了 TI FEE 驱动器的问题。 我们有五个大小如下的数据块:8字节、8字节、8字节、128字节和3204字节。

当写入几个这样的块、然后尝试写入其他块时、就会出现问题。 FEE 驱动程序似乎会将先前写入的块复制到新写入的块旁边。 但是、先前写入的块的地址有时会丢失、从而在访问这些块时导致系统从不正确的位置读取。

您能告诉我们如何解决此解决问题吗?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让 FAE 来支持这个问题的下一步是什么? 软件版本处于危险之中...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamyar:

    Unknown 说:
    当写几个这样的块、然后尝试写其它块时、出现了问题。 FEE 驱动程序似乎会将先前写入的块复制到新写入的块旁边。 但是、有时先前写入的块的地址丢失、导致系统在访问这些块时从不正确的位置读取。[/QUOT]

    我不清楚您的问题、

    是否可以  用一个示例来进一步阐述它?

    您是否有此错误的数据屏幕截图?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。