This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304-Q1:引导时间

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1425555/mspm0l1304-q1-boot-time

器件型号:MSPM0L1304-Q1

工具与软件:

专家们、您好!

如果我们将 MSPM0L1304-Q1用于 IO 扩展器和 ADC、需要多长时间才能启动? 粗略估算可以接受(例如小于100ms)。

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考我们的资料:约为250us。