This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针/CS_DAP_0

Guru**** 2539850 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1425246/msp432e401y-texas-instruments-xds110-usb-debug-probe-cs_dap_0

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

嗨、团队:

我想使用  MSP432E401Y 连接 TPS92682EVM125以测试 Hasco 的 LED 驱动器。 按照 TPS92682EVM 用户指南的说明并点击"Load Image"后、将无法成功加载。 它在最后一幅图像中报告错误。 如何解决此问题? 我检查了器件管理器、发现所有器件都可用、所以我不知道在这里发生了什么。 请帮我解决这个问题。 谢谢!

BR、

Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否有另一个电路板要尝试?

     是否在 Windows 设备管理器中看到 XDS110调试探针?

    在 CCS 中、可以打开目标配置。 目标配置应由您的  TPS92682EVM 提供。 您可以执行 JTAG 扫描链测试连接。 结果如何?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benji:

     正如私下讨论过的、我认为电路板某种程度上已损坏。 我将关闭这里的线程。 如果您有新问题、请创建新问题、我很乐意为您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的帮助。 我将关闭该主题。

    BR、

    Bengi