This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:OPA 输出的路由。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1421553/mspm0l1306-the-route-of-opa-output

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好!

是否可以输出 OPA (如下图中的红线)?

我知道以下输出路由是 可能的。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ITO、

    是的、这条路是可能的。  您只需启用 OPAx Output PIN、这是 SysConfig 中的复选框。   OPA 输出信号将按照任一种方式在内部连接到 ADC 输入通道。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    感谢您的答复。

    接下来、我想将 ADC 示例代码与 OPA 代码和 ADC 的输出相集成。 mspm0_sdk_2_02_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\ADC12_single_conversion

    我希望 ADC 的输入通道是内部 OPA、我是否需要进行寄存器设置?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    感谢您的答复。

    您能回答这个问题吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、KZ、

    我很抱歉、我以为这条线已经关闭了。  要通过 OPA 路由信号、您需要在 SysConfig 中添加和配置 OPA。  有一些 OPA 示例展示如何执行该操作。  

    至于将 ADC 连接到 OPA 输出、请参阅 MSPM0L1306数据表中的下表。  通道12和13从内部连接到 OPAx 输出端。   

    这可以回答您的问题吗?

    谢谢!

    JD