This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:Uniflash 独立命令行包错误:IcePick:连接到目标时出错:(错误-717 @ 0x0)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1418466/rm57l843-uniflash-standalone-command-line-package-error-icepick-error-connecting-to-the-target-error--717-0x0

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我´ve 了 Uniflash 应用程序来为 XDS100 v3创建独立的命令行包(zip)。


在另一台 PC 上、我运行"one_time_setup.bat"、然后运行"dslite.bat"、并收到以下错误消息:
"正在连接...
致命:IcePick:连接到目标时出错:(错误-717 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdesv3。 库不在搜索路径上。 (仿真包12.7.0.00130)
失败:'CortexR5''上的操作已中止

我´ve 了"ti_emupack_setup_9.2.0.00002_win_64"、错误消失了(解决了问题)。

n´t 命令行 zip 包是否足够? 为什么我必须安装 emupack?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    很抱歉延迟、我正在尝试就此问题与专家联系。 我会尽快提供更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    我正尝试就该问题联系编译器专家、对应的人看起来不可用。

    我会尽快提供我的更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    请注意、我们使用最新版本的 UniFlash (8.8.1)修补了一个已知的 XDS 驱动程序问题。 请注意、该问题也会影响 CCS Eclipse 和 CCS Theia、因此、如果使用这些工具、建议分别选择最新的12.8.1和1.5.1版本。

    谢谢

    Ki