Other Parts Discussed in Thread: AM2431
主题中讨论的其他器件:AM2431
工具与软件:
您好!
我使用 AM2431开发了定制硬件、使用开发模式初始化 SoC 后可以正常工作。
由于 PCB 尺寸的限制、开发了最终的 PCB、以移除用于选择引导模式的开关、并且仅具有一个用于选择 SPI 闪存模式的电阻器。
从 AM2431手册可以看出、如果将 NULL SBL 存储在 SPI 闪存上、那么它将正常引导、而无需在开发模式下使用脚本初始化 SoC。
但是、它不起作用。
我用下面的步骤对它进行了测试。
准备新的 PCB (新的 AM2431且无 SPI 闪存、选择引导模式至 OSPI 引导模式)
2.使用刷写设备将 th SPI 闪存上的空 SBL 刷写并将 SPI 闪存焊接到新 PCB。
3.打开 PCB (我希望零引导能够正常运行、但它不能正常运行)
它将与以下程序一起正常工作。
1.准备新的印刷电路板
2.选择开发引导模式并使用脚本初始化 SoC
3.使用 SPI 闪存模式刷写空引导。
3.打开印刷电路板(正常工作)
我想知道如何在不在开发引导模式下初始化新 PCB 的情况下使我的应用程序运行。
谢谢!