This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:安全启动所需的时间

Guru**** 2906800 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1424920/mspm0l1306-time-required-for-secure-boot

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

你(们)好

为 MSPM0L1306安全引导所需的时间。
我实际上测量 LA 的时间为2秒(请参阅附件)
是否有任何其他更短的非对称安全启动? (1306不支持对称安全启动)

此外、还有关于公钥和私钥的问题
因为 TI SDK 可通过注册帐户获取
这种安全启动有多安全?
如何自定义自己的公钥和私钥?

扩展问题:

您对 BSL +安全引导的综合解决方案有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:  

    是的、执行安全启动大约需要2秒钟。 到目前为止、还没有其他的演示。 这是完全开源的、客户可以添加一些控制逻辑来在某些条件下跳过一些验证、从而快速引导它。

    由于私钥是不同的、且代码作者刚刚知道、所以它可以保护客户应用的安全。 我们提供了一些生成 密钥的工具、请参阅 SDK 的文档第3.1节"创建和使用密钥"...\mspm0_sdk_2_02_00_05\docs\english\middlearity\boot_manager\sdk.html Secure_Booting_Users_Guide

    目前没有包含 SEure 引导+ BSL 的演示、我们只是为此提供了单独的演示。