This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:Code Composer Studio Theia 的调试选项(版本:1.5.0.11)

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1418024/mspm0g1506-debugging-options-for-code-composer-studio-theia-version-1-5-0-11

器件型号:MSPM0G1506

工具与软件:

您好!


客户端在先前创建的项目中的"Debug"选项中设置"Erase"方法。
(示例:擦除 MAIN 和 NONMAIN 存储器)

客户打算导入和使用此项目。
导入后、客户端会检查"Debug"选项中的"Erase"方法、
擦除方法被重新设置为仅擦除主存储器。

项目信息尚未继承。
客户应该怎么做?

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDdoor:

    我在结束时仔细检查了一下您提到的问题。 实际上、如果客户在使用旧版本时将该项目保存在默认 CCS 工作区中、然后在新版本 CCS 工作区中打开该项目、则不会修改调试选项。 如果我将工程(旧版本的原理)保存在其他文件夹中、然后在新版本的原理中打开工程、则会修改调试选项。 我将与我的软件团队同事讨论此问题、并在收到他们的回复后予以回复。 在此之前、您可以让客户手动检查和修改调试选项、然后在新版本的 CCS 中使用它、我认为这不会影响他们的使用。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDdoor:

    调试模式由 IAR 自身决定、项目本身并不了解其设置。 因此、当更改为其他版本 IAR 时、设置由新版本 IAR 决定、所以我们应该检查设置并根据我们的需要进行配置。

    但我已经与我的软件团队同事讨论过、他将把它带到多伦多团队。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janz Bai、

    感谢您的支持。

    当客户端导入时、.theia 文件夹中的 launch.json 文件似乎没有正确反映出来。
    客户端是否需要手动重写此文件以接管设置?

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDdoor:

    ".theia 文件夹中的 launch.json 文件似乎没有正确反映出来"的含义是什么。 您能详细描述一下吗、以便我可以轻松地与我们的软件团队同事进行讨论。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janz Bai、

    这意味着 Debug 选项等中的 Erase 方法在.json 文件中进行了描述。
    客户怀疑、这就是导入时未将设置传递到此文件的原因。

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDdoor:

    明白了。 我们的软件团队 负责与 IDE 相关的问题、我已经与他们进行了讨论。 他们会将此问题 提交给多伦多团队。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janz Bai、

    感谢您的支持。

    您的软件团队是否将此问题提交给 Tronto 团队?

    客户想知道何时发布修订版本以及是否有补丁程序可用。

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDdoor:

    我将与我的软件团队同事确认并在收到回复后回复您。

    此致、

    Janz Bai