请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 工具与软件:
如何在何时复位
CS_DAP_0:连接到目标时出错:DAP 连接错误。 这可能是由器件进入低功耗模式引起的。 尝试强制执行外部复位。 如果错误仍然存在、请尝试强制执行 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 如需更多信息、请查看器件常见问题解答。
CS_DAP_0:连接到目标时出错:DAP 连接错误。 这可能是由器件进入低功耗模式引起的。 尝试强制执行外部复位。 如果错误仍然存在、请尝试强制执行 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 如需更多信息、请查看器件常见问题解答。
CS_DAP_0:GEL:执行 GEL_DAPInit_remoteFactoryReset (1)时出错:连接失败
位于 GEL_Connect ()[mspm0_cs_dap_init.gel:359]
位于 GEL_DAPInit_remoteSECAPCommand (0x020AU、autobuReset)[mspm0_cs_DAP_init.gel:323]
位于 GEL_DAPInit_remoteFactoryReset (1)