This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:EMAC 模块的 MAC 地址

Guru**** 2928750 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1423085/rm57l843-emac-module-s-mac-address

器件型号:RM57L843

工具与软件:

嗨、Hercules 团队、

我有一位客户正在 为一个新项目评估 RM57L843、我们希望您可以帮助提供有关如何处理 EMAC 外设 MAC 地址的指导。 请查看下面的客户咨询!

在开发过程中、我们用于在 RM57微控制器的 EMAC 模块中对随机 MAC 地址进行编程、以便我们可以进行 TCP/IP 通信。 现在、由于这在生产中不起作用、我们想知道 TI 是否为每个微控制器提供了用于生产的 MAC 地址? 如果是、我们在哪里可以找到它?

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hercules 团队、

    您对此有任何更新吗?

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我们不通过芯片提供 MAC 地址。  此链接可能提供一些有关如何从 ieee.org 获取唯一 MAC 地址的信息:

    获取具有以太网接口的产品的 MAC 地址–IBEX 资源

    获得产品的 MAC 地址后、可以将这些地址编程到  MAC 中 src ADDRLO 和 MAC src 每个器件的 ADDRHI 寄存器。

    但是、对于我们最新的 AM2xx 控制器、我们将从 TI 提供唯一的 MAC 地址。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我会将此信息传递给我的客户、并让他们直接在该主题上评论、并 提出他们可能遇到的任何后续问题。

    -Matt