This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434的 M4_0_0中存在 I2C 错误

Guru**** 2539330 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1423846/am2434-i2c-error-in-m4_0_0-of-am2434

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我要在 M4_0_0中使用 I2C 驱动程序、然后在 SysConfig 中配置 I2C、显示爆炸。

 SysConfig 中没有有关 I2C 的代码、仅配置 I2C。 运行 M4_0_0项目时、出错。

我使用 SDK:mcu_plus_sdk_am243x_10_00_00_20、CCS:12.7.0、编译器:TI arm clang 3.2.2.LTS、SysConfig:1.20.0

此致、

YQY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YQY:

    感谢您访问德州仪器(TI) E2E 支持论坛。

    已在另一个线程中解析了类似的查询。

      有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../5417705。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar Thakur:

    感谢您的答复。 我有几个问题。

    您提供的线程是关于 I2C LLD 的。 我要使用 I2C HLD、M4内核可以在 HLD 模式下运行 I2C 吗?  如果我在 SysConfig 中选择了 I2C HLD、则在运行该工程时将会显示错误。

    2.何时 发布新的 SDK?

    此致、

    YQY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YQY:

    ]。您提供的线程是关于 I2C LLD 的。 我要使用 I2C HLD、M4内核可以在 HLD 模式下运行 I2C 吗?  如果我在 SysConfig 中选择了 I2C HLD、则运行该项目时将显示错误。[/QUOT]

    您是否尝试过另一个线程中提到的步骤? 如果未成功、请尝试并告诉我们结果。

    我可以看到代码在 I2C_OPEN()函数出现故障、这在 HLD 和 LLD 驱动程序中是常见的。 在 I2C_OPEN()中、我们将初始化 HLD 和 LLD 驱动程序。  

    何时 发布新的 SDK?

    SDK 的下一个版本计划在12月底之前发布。

    此致、

    Tushar

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar Thakur:

    感谢您的答复。 我已经解决了问题。 感谢您提供帮助。

    此致、

    YQY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YQY:

    我已经解决了问题。

    感谢您的确认。

    感谢您提供帮助。

    很乐意提供帮助

    关闭螺纹。

    此致、

    Tushar