This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:绿色 LED 在启动 OOBE 时熄灭

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413128/lp-mspm0l1306-green-led-became-off-at-starting-oobe

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306

工具与软件:

尊敬的专家:

我在启动 LP-MSPM0L1306的 OOBE 时遇到问题。

我将 LP 与我的 PC 连接、PC 正确检测到 LP。 (我在设备管理器中进行了检查)

我从 Web GUI 版本1.0.0下载了"Load Program"。 然后绿色 LED 熄灭、PC 不再识别 LP

我发现有较新版本1.0.1的 Web GUI、并尝试使用另一个 LP 执行上述步骤。

它看起来正常工作。

此版本1.0.0的行为是已知问题吗?

如何修复 LP?

谢谢。此致、

Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi 

    您似乎没有成功上传图片。  

    问题的关键在于、使用 GUI v1.0.0后、PC 无法再在设备管理器中识别 LP? 当 PC 无法识别 LP 时、请提供更多详细信息。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie:

    图片显示如下

    > PC 无法再在设备管理器中识别 LP?

    您的理解是正确的。

    我使用 V1.0.0、因为 LP 的用户手册显示了该链接。

    谢谢。此致、

    Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi 

    我尝试使用 LP_MSPM0L1306_OOBE ver_1.0.0、看起来效果很好。 很奇怪、PC 无法检测到 LP 器件。 尝试检查以下内容:

    1. LP 的供电电压是否正常? 尝试测量电压。

    2.在之前加载程序时、LED1 (PA0)是否在闪烁? 按下 S2的开关时、LED2 (PA13)的状态是否发生变化? 请注意下面的硬件连接:

    3.如果 LaunchPad 仍然无法正常工作、请尝试使用另一个 XDS110调试器将程序下载到该 MSPM0L1306芯片。 以检查 XDS110是否有问题。

    由于 PC 根本无法检测到设备、可能没有有效的方法可以通过恢复出厂设置来解决此问题。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi:

    这个线程还有其他问题吗? 我将首先关闭该主题、  如果您有任何其他问题、可以重新启动该主题。

    此致、

    Pengfei