This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432BSFFHIALXR;AM2432-ALX 封装、上电时序控制

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1421466/am2432-am2432bsffhialxr-am2432-alx-package-power-on-sequencing

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好!

在我的定制设计中、我使用 AM2432BSFFHIALXR 封装 IC。 我已将下图添加至我的 MCU 复位引脚原理图。 由于空间受限、我们没有使用 PROC109 LP AM243原理图页面编号:10的 MCU 复位输入电压监控部分。

对于 AM2432的电源、我们使用 LP87334DRHDR PMIC IC。 我在 PMIC 上获得了正确的输出、并且检查了 AM2432ALX MCU 电源轨、但由于 MCU_PORz 的一些复位逻辑特性、MCU 无法与引导模式选择通信。

我们面临着 MCU 上电的困难。 建议遵循 LP 复位输入电压监控、或者我们可以对 MCU 复位部分使用上拉/下拉功能。 为 MCU 供电的过程中遇到问题、请参考本应用指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravinth、  

    感谢您的提问。

    我无法理解复位连接。

    如果 MCU_PORz 被拉至电源、则不建议或不允许这样做

    SOC 在电源斜升前需要帮助复位。

    如果您能够通过私人聊天分享原理图、我可以快速检查一下。

    ID 有任何问题、请查看上电顺序并确保您遵循建议的顺序。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravinth、  

    谢谢你。

    目前的执行情况令人关切。

    请尝试以下操作  

    C12 -使用22 pF 或47 pF  

    组装 R22

    组装 R197  

    首次上电将不会正常工作。

    您需要按住 SW5几秒钟、然后松开、查看引导是否正常工作。

    仅供参考、我没有审查过任何其他部分、我认为已经审查过。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravinth、  

    正在检查您是否能够取得一些进展?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravinth、  

    假设问题已解决、请关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa