This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:使用 WidgetPaint 显示闪烁或闪烁

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420659/tm4c129xnczad-flickering-or-blinking-display-with-widgetpaint

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具与软件:

在我们的仪器中、我们使用的是 TM4C129X 开发板上的同一个显示屏、还使用了 演示代码中使用的显示接口功能。  当代码更新不断变化的数量时、显示屏上的数字会闪烁或闪烁。  是不是做错了事?  是否有更好的方法更新显示屏?

是否有其他更好的显示屏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     运行库存示例时、您是否在显示屏上看到闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的声音。 希望您的问题得到解决。 我现在结束该主题。 如果您有任何更新、您可以回写此帖子、并且状态将自动更改为"已打开"。