This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:用于 AM263P4-Q1器件的 MATLAB/Simulink 嵌入式编码器支持包

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1413921/am2634-q1-matlab-simulink-embedded-coder-support-package-for-am263p4-q1-devices

器件型号:AM2634-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM263P4-Q1

工具与软件:

您好!

我正在为 AM263P4-Q1 MCU 寻找嵌入式编码器支持包、以及此包将支持哪些外设。 您知道我可以在 TI 与谁交谈、以获得与此相关的更多信息吗?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    提供适用于 AM26x 的 MATLAB Simulink 嵌入式编码器硬件支持包。 请通过以下页面申请访问权限

    ti.com/secureresources/AM26X-SL-EC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahana、
    申请访问支持包与授予访问权限之间的时间间隔是多少?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我不确定这一点、但我假设它应该在2-3天内供货。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahana:

    我 已获得该支持包的访问权限。

    我可以在任何地方发布以获得有关设置支持包和调试潜在问题的帮助吗?

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以 针对面临的任何问题单独提出 E2E 主题、我们会将其分配给相关人员来为您提供帮助。

    谢谢!

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahana、

    我提出这一方案的申请已有两个多星期未获批准。 请您安排批准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    让我在内部检查一下、以便我们给您答复。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能请尝试再次申请吗、因为我在内部进行了检查、他们没有看到任何待处理的请求!

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次单击链接。 但是、我认为您的系统肯定有问题。

    这是它在我看来的样子。 记下最初请求的日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    我无法在系统中找到您的请求、我不确定是什么错了。  我试图强行批准你,但不确定它是否有效。  您能否再次检查、如果未获得批准、请通过链接再次请求、看看我们是否可以打破这种松散?

    谢谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    非常感谢。 大约20分钟后,你的消息,我收到一封批准电子邮件,所以听起来强迫工作.

    Kier。