This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM263x-CC Uniflash

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422394/am2634-am263x-cc-uniflash

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

是否有可能使用 Uniflash 软件擦除 AM263x-CC 器件的 QSPI 闪存内的特定存储器范围?

虽然 Uniflash 文档(https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v6_0/uniflash_quick_start_guide.html)建议选择性擦除功能应该可用、但我们在 AM263x-CC 目标的 GUI 界面中找不到此选项。

此外、我们还尝试通过命令行擦除特定范围、但失败了。 我们发现有一个"FlashErase"选项、但该选项似乎要执行完整的芯片擦除、这既耗时、又不适合我们的特定用例。

Uniflash 中是否有记录的方法或 CLI 命令允许我们通过 JTAG 选择性地擦除 AM263x-CC 器件的 QSPI 闪存中的特定存储器范围?

提前感谢!

此致、

Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominic:  

    我已收到您的问题、请允许我在本周结束之前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有可能使用 Uniflash 软件擦除 AM263x-CC 器件 QSPI 闪存内的特定存储器范围?

    您好、Dominic、不、我们当前没有擦除特定存储器范围的支持。 我将创建一个请求、以便将其添加到下一个版本的 Uniflash 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我们通过命令行删除特定范围的尝试也失败了。 我们发现有一个"FlashErase"选项、但该选项似乎要执行完整的芯片擦除、这既耗时又不适合我们的特定 u

    您能告诉我您尝试的闪存擦除操作是否用于在同一位置写入新数据吗? 如果是、则我们的闪存写入 API 会执行以下操作:首先擦除该区域、然后写入新数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh:

    我们实际上需要擦除某些内容、并且至少不一定要用新内容覆盖它。

    现在、我们使用一种权变措施、用填充0x0字节的文件进行覆盖、但 Uniflash 文档中所示的按地址范围选择性擦除的功能将更加方便。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、多米尼克。 我会一直把你张贴在上面。