This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:在 SOC 初始化期间、我尝试修改"load_dmsc_hsfs.js"时、应该在"load_dmsc_hsfs.js"中为路径使用什么符号"或"\"?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422897/lp-am243-when-i-tried-to-modify-load_dmsc_hsfs-js-during-the-soc-initialization-what-symbol-or-should-i-use-inside-load_dmsc_hsfs-js-for-path

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

尊敬的专家:

我尝试在 AM243X-LP 演示板上进行 SOC 初始化。 我在"load_dmsc_hsfs.js"文件中看到了指示用户修改路径的最上面几行。

我的问题是、我将 Win7与 CCS12.8搭配使用 AM243X-LP。

Win7目录符号为"\"、但在"load_dmsc_hsfs.js"文件中、它是"/"。

您能否帮助我们在"load_dmsc_hsfs.js"文件中注释要使用的正确符号?

非常感谢。

此致、  邱俊杰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我在下面的 CCS 脚本窗口中使用"\"示例

    loadJSFile "C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_02_00_50\tools\ccs_load\am243x\load_dmsc_hsfs.js"

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paula:

    非常感谢。 现在我知道该使用什么。

    此致、 邱俊杰。