This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C 上的 BSL 引脚

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1423497/mspm0c1104-bsl-pins-on-mspm0c

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

MSP 团队

MSPM0C1104的数据表中没有任何引脚标记为 BSL_invoke、BSLSDA、BSLSCL。  应将哪些引脚用于 BSL?

您能否确认此器件在首次购买时是否在闪存中加载了 BSL?

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    与 M0L 和 M0G 系列不同、M0C 在 ROM 中未集成 BSL。  用户可以在闪存中添加 BSL (称为辅助 BSL)。  然后、客户可以定义 BSL 条目引脚或使用 SW 条目。  可以使用 UART 或 I2C。  有一个示例、M0C 可在 SDK 中完成所有这些操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您提供信息。  对 BSL 进行编程对于该应用来说并不实用。

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这很不幸、但请记住、这是一种低成本器件。