主题中讨论的其他器件:AM6421、 SysConfig
工具与软件:
您好!
我当前在 R5s 仅运行 RTOS 的情况下使用 AM6421。 当我检查 A53集群和 Core0的 PSC 状态时、状态返回已启用。 我正在尝试确定适当的方法来禁用 LPSC 和 PLL 以及与 A53和其他未使用的子系统相关的 HSDIV。
在 soc Plus SDK 中、我在 mcu_get 和_setPSCState 中看到。 这似乎是在 A53和其他 LPSC 上关闭电源的方法。 但是、获取/设置 PSC 用法的唯一示例可在 RESET_ISOLATION_IPC_MCU_DOMAIN.中找到。 不确定这是否是适用于 A53的有效方法。
我还尝试了解了 DMSC 和 TISCI 在禁用 LPSC、PLL、HSDIV 方面如何适应这种情况。 您能不能举个具体示例来说明如何从 RTOS 应用程序中关闭这些器件?
谢谢!
Joe