This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:恢复出厂设置闪存的命令行功能

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1416519/mspm0l1306-command-line-function-to-factory-reset-flash

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我的客户正在使用 UniFlash 8.8.0.4946。

这有一个用于执行"DSSM Factory Reset"的 GUI 功能。

现在、他需要相同的命令行使用函数。 但他无法找到命令。

我们可以提供帮助吗? 这是为了让器件投入生产。

此致、Frank