This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EIP-AM243X:MCU-PLUS-SDK 和 PNT-PRU-Firmware 的 VLAN 过滤

Guru**** 2528720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422965/mcu-plus-sdk-am243x-vlan-filtering-for-eip--and-pnt-pru-firmware

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

您好!

我们过去与 Prajith Jayarajan 举行了一次会议、讨论了利用适用于 Profinet 和 EtherNet/IP 的 ICSS-EMAC 和 PRU 固件进行 VLAN 过滤的能力。 最初我们认为 EIP 固件可能已经支持 VLAN 过滤、但它仅支持多播过滤。

有人提到、计划提供这种支助。 如果再次咨询 TI 的另一位同事、我们同意创建该主题来进一步监视该主题。

那么、是否已经有某种时间表可供计划启用?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    计划在2024年11月底增加对 EthernetIP 的 VLAN 过滤支持。 对于 Profinet、计划于2024年12月底推出。

    此致
    归档开发