工具与软件:
您好!
我们正在尝试将 MCU 连接到以太网交换机 IC 及其 RMII 端口。 根据开关 IC 的数据表:
RMII 接口仅支持 RMII MAC 模式。 当将接口连接到另一 MAC 时、
RMII 引脚必须以控制引脚、时钟引脚和数据引脚方向匹配的方式进行交叉连接
两端。 在此配置中、还可以在 MAC 与 MAC 模式下运行
但我不确定 MCU 是否可以在 MAC 到 MAC 的连接中工作。
我在论坛中找到类似的主题:
e2e.ti.com/.../am335x-rmii-direct-connection-between-two-devices
如果 MCU 的 MAC 设计与 AM335类似、我会相信这会奏效。 或者、您知道这方面是否有成功案例?