This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:RGMII 具有

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P2, AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422151/am2632-does-rgmii-has

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:AM263P2

工具与软件:

您好、TI 专家:

目前我想将 AM2632替换为 AM263P2、并添加将 RGMII 连接到其他主机 Nvidia SOC 的新功能。

RGMII 标准要求针对相应数据(RX_D*/ RX_CTRL 或 TX_D*/ TX_CTRL)引入时钟延迟(RX_CLK/TX_CLK)。  

我想知道 AM2632或 AM263P2是否具有延迟模式

谢谢

Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    是的、AM263P 和 AM263x RGMII 都支持硬件中的时钟延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关该  功能的更多信息、请参阅 AM263 TRM 的第6.1.7.5节"CPSW_CONTROL"。 RGMII*_ID_MODE 设置为1时、为 相应 RGMII 端口的发送路径启用内部延迟模式。 这会提供四分之一周期黑白时钟和数据的相移

    1. MMR 的复位值为1、默认情况下启用延迟模式(在 POR /热复位等之后)
    2. MODE 通过 MMR 进行控制。 可以启用或禁用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="394142" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422151/am2632-does-rgmii-has "]目前我想将 AM2632替换为 AM263P2并添加将 RGMII 连接到其他主机 Nvidia SOC 的新功能。

    只是想了解一下、您将因为 RGMII 的添加而被替换吗? 因为它在 AM2632上也受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、这是我们的客户分配。  

    BTW、这些芯片主要有什么不同? 我们的产品是汽车相关产品

    谢谢

    Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、这些芯片有什么主要区别? 我们的产品是汽车相关产品[/报价]

    AM263Px 相对于 AM263x 的主要优势在于1。 控制功能(旋转变压器) 2. 存储器架构(Optiflash 和 RL2) 3. 闪存架构(支持 XIP 的 OSPI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/an/spradb3/spradb3.pdf

    有关两种器件之间差异的详细指南、请参阅此文档、其中同时涵盖了软件和硬件。 如果还有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、AM263P2有4个 I2C、我想知道是否可以将 I2C 配置为从器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    是的、AM263Px 上的 I2C 可以配置为从器件。

    您可以参阅此示例以了解 I2C 从设备的配置方式以及通信方式: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/EXAMPLES_DRIVERS_I2C_PERIPHERAL_TRANSFER.html

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢