This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:mspm0l2228的内部存储器

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422154/mspm0l2228-internal-memory-of-mspm0l2228

器件型号:MSPM0L2228
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对 mspm0l2228控制器有疑问。 在任何内部存储器是他们的存储数据像 EEPROM。如果它是他们的,请让我告诉你如何访问该存储器.

谢谢!

Ankush。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSPM0Lx22x 器件上没有用于数据存储的特殊存储器。 但是、该 MCU 具有双组存储器特性。 客户可以使用第二组存储器作为数据存储器。 SDK 中有 EEPROM 仿真演示代码。 客户可以参考。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Cash Hao、

    我在 SDK 中搜索了    EEPROM 仿真演示代码。但我找不到该示例。  

    那么,您能发送该示例链接吗?

    此致、

    Ankush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    您可以参考 G3507文件夹中的那个。  

    \examples\nortos\LP_MSPM0G3507\EEPROM

    此致、

    Cash Hao