This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:BQ79616、BQ79656、BQ79600、BQ79731

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422042/tms570ls1224-bq79616-bq79656-bq79600-bq79731

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

如果我将 TMS570LS1224以及这些电池管理芯片(例如 BQ79616、BQ79656、BQ79600、BQ79731)用作整体架构、应如何计算系统的功耗? TI 是否提供任何应用软件来帮助计算功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="433875" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422042/tms570ls1224-bq79616-bq79656-bq79600-bq79731 TI 是否提供任何应用软件来帮助降低功耗

    我们没有用于此的任何软件。

    通过参考数据表中的功耗进行手动计算。

    可以根据您的应用、通过将每个电压轨的功率相加+ IO 负载之和来计算总功耗。 ThetaJA 和 ThetaJC 值是根据 JEDEC 标准定义的。 如需更多信息、请参阅此 TI 应用手册: www.ti.com/.../spra953c.pdf

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。