This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:电源斜坡

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1421969/mspm0g3107-power-supply-ramp

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

团队、

代表我的客户发布。

您能评论一下 MSPM0G3107系列上电规格的最大和最小 DVDD/dt 速率之间的差值吗?  请见下面 D/S 第27页的代码片段

客户计划使用 一个 LDO 或开关、其典型斜升时间为0VDC 至3.3VDC (30us)。

 

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这通常不会是问题、因为 MCU 的 VDD 引脚上有电容、会减慢 VDD 的斜升速率。  

    此致、

    Cash Hao