This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:发动机失速、无法再次启动

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1422002/lm3488-the-stalling-of-engine-and-can-t-start-again

器件型号:LM3488

工具与软件:

我们的最终客户发生了发动机失速问题、并且 OEM 无法再次启动问题、我们执行了 ABA、缺陷现象伴随着缺陷 IC。

上电时输出电压为5V、Ω、上电时输出电压会小幅下降至4.48V。 然后状态在恢复1ms 后继续、如下图所示、请帮助确认是否如此

现象异常? 为什么要生成?