This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:CCS 卡在使用 HALCoGen 默认代码构建项目中

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1421030/tms570lc4357-ccs-stuck-in-building-project-with-halcogen-default-code

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

我们在中创建了新项目 CCS 目标定位 TMS570LC43x 、也使用了 "HALCoGen" 使用创建新工程并生成面向同一 MCU 的代码 所有默认配置 . 然而、当使用 HALCoGen 生成的代码在 CCS 中编译工程时、工程会卡住数小时、而编译进度不超过50%:

同样、CCS 和 HALCoGen 项目是根据"如何为 CCS 创建基于 HALCoGen 的工程"(SPNA121B、2016年8月)中的说明创建的。

请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    看起来您已启用 HALCoGen 中的所有驱动程序:

    但是、这不应该花费几个小时的时间、我还启用了所有模块、并在最后构建了项目:

    只花了不到15秒的时间:

    您能告诉我您使用的是哪个版本的 CCS 和 HALCoGen 吗?

    如果可能、还应在其他 PC 上进行交叉确认测试?

    您还可以参考以下常见问题解答主题中 LED 闪烁项目的视频教程:

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:适用于 Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的答复。 尝试多次在 CCS 中使用 HALCoGen 生成的源代码编译工程后、不管出于什么原因、编译最终都会完成。

    但现在似乎出现了一个新问题。 这是我正在使用的 HALCoGen 版本:

    在这个 HALCoGen 中、如果我单击"File"->"New"->"Project"、然后指定 TMS570LC43/TMS570LC4357ZWT 作为目标 MCU:

    然后、如果我转到已创建的 HALCoGen 工程的 GIO 选项卡、我会看到:

    此外、即使在我卸载并重新安装 HALCoGen 后也是如此 v04.07.01 这个观察继续存在。

    您能提供建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    事实证明、这种"混乱的"GUI 是由于我们使用的笔记本电脑上的文本大小设置造成的。 我们可以将该问题视为已解决。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    事实证明、这种"messageed up" GUI 是由于我们正在使用的笔记本电脑的文本大小设置所致。 我们可以将该问题视为已解决。

    很高兴听到您自己解决了问题。

    做得好!

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。