This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SBL-AM263PX:MCU-PLUS-SDK OSPI 引导加载程序配置锁步运行模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414689/mcu-plus-sdk-am263px-sbl-ospi-bootloader-configuration-lockstep-operating-mode

器件型号:MCU-PLUS-SDK - AM263PX
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

 SBL OSPI 示例项目

   mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56\examples\drivers\boot\sbl_ospi\am263px-cc

在 SDK 中:

 MCU_PLUS_SDK_am263px_09_02_00_56

使用 锁步 引导加载程序驱动程序 配置中。

请参阅:

问题:

1)

该项目用于在中编译预编译映像吗:

 mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56\tools\boot\sbl_prebuild\am263px-cc

2)

锁步配置的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="588454" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414689/mcu-plus-sdk-am263px-sbl-ospi-bootloader-configuration-lockstep-operating-mode "]

    该项目用于在中编译预编译映像吗:

     mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56\tools\boot\sbl_prebuild\am263px-cc

    [报价]

    Scott、您好、结论正确、在编译后步骤中、编译的二进制文件会复制到预编译文件夹中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="588454" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414689/mcu-plus-sdk-am263px-sbl-ospi-bootloader-configuration-lockstep-operating-mode "]

    2)

    锁步配置的原因是什么?

    [报价]

    没有特殊原因、仅是可选择的选项之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    3)

    我在"独立"模式下运行内核(运行不同可执行文件的内核)时使用 OSPI SBL、没有注意到问题。

    如果选择了"Lockstep"、则针对引导加载程序参数:

     R5FSS0工作模式

     R5FSS1工作模式

    ...这是否意味着 内核需要执行自动锁步模式?

    4)

    我要使用:

       mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56\examples\drivers\boot\sbl_ospi\am263px-cc

    ...作为 OSPI SBL 的起点。

    我的 内核将运行 不同的可执行文件。 对 引导加载程序参数使用"独立"模式是否重要:

     R5FSS0工作模式

     R5FSS1工作模式

    ...?

    此致、

    Tollman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="588454" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414689/mcu-plus-sdk-am263px-sbl-ospi-bootloader-configuration-lockstep-operating-mode/5424882 #5424882"]

    我在"独立"模式下运行内核(运行不同可执行文件的内核)时使用 OSPI SBL、没有注意到问题。

    如果选择了"Lockstep"、则针对引导加载程序参数:

     R5FSS0工作模式

     R5FSS1工作模式

    ...这是否意味着 内核需要执行自动锁步模式?

    [报价]

    尊敬的 Tollman:

    这对我来说不是很清楚。 您是否发现在非锁步模式下运行的内核存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="588454" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414689/mcu-plus-sdk-am263px-sbl-ospi-bootloader-configuration-lockstep-operating-mode/5424882 #5424882"]

    我要使用:

       mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56\examples\drivers\boot\sbl_ospi\am263px-cc

    ...作为 OSPI SBL 的起点。

    我的 内核将运行 不同的可执行文件。 对 引导加载程序参数使用"独立"模式是否重要:

     R5FSS0工作模式

     R5FSS1工作模式

    ...?

    [报价]

    这将是一种选择。 您能解释一下您的引导加载程序设计吗、我在这里有更好的评论吗?

    一降再降  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tollman:

    该线程的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    关于:

    "在非锁步模式下运行的内核是否存在任何问题?"

    我没有问题、但配置:

     R5FSS0工作模式

     R5FSS1工作模式

    ...在引导加载程序中 SysConfig 似乎它可能是 错误的或无关的。

     

    我想、因为我的内核是这样 不会 使用锁步、我可将配置更改为 "独立"。

    如果这可行、请告诉我。

    此致、

    Tollman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    …… 在引导加载程序中、SysConfig 似乎 错误或无关紧要。

    大家好、Tollman 除了 IPC 之外、在任何其他示例中都不使用单机、因此我们会将两个内核保持在锁步状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="588454" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414689/mcu-plus-sdk-am263px-sbl-ospi-bootloader-configuration-lockstep-operating-mode/5448443 #5448443"]

    我想、因为我的内核是这样 不会 使用锁步、我可将配置更改为 "独立"。

    如果这可行、请告诉我。

    [报价]

    是的、如果您的应用需要独立独立模式、这是一种很好的方法。 如前所述、这是一个应用级注意事项。