This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:从 XDS110对 MSPM0L1306SRHB 进行编程

Guru**** 2393355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1421748/mspm0l1306-programing-mspm0l1306srhb-from-xds110

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

尊敬的 TI:  

我是否可以从(LPCC1311P3)的 XDS110对 MSPM0L1306SRHB 进行编程?

我尝试从 XDS110对它进行编程、但收到以下错误:

是否有可能降低 TCK 速度? 它会有所帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 XDS110对任何 MSPM0器件进行编程、但我不知道 LPCC1311P3是什么。  

    您是尝试对黑色器件进行编程还是以前对其进行了编程?  DAP 错误可能意味着调试接口关闭、或者可能没有看到目标单元。  如果调试端口已被禁用、这就是为什么它建议将单元置于 BSL 模式或对器件进行出厂复位的原因。    

    如果这是空白器件并跨两个单元、则很可能是物理连接/接线问题。  

    此外、是否正在为目标 MSPM0供电?   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假定使用的是 CC1311 Launchpad。