This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:ospi flash

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1414543/am2434-ospi-flash

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSysConfig

工具与软件:

我想开发一个用于在线更新程序的函数。 我将新的 tiimage 文件保存在一个新的阵列中、并尝试将其写入偏移地址= 0x80000处。 为什么在写入0x60000000时程序会冻结?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun:

    感谢您的提问。

    我需要了解一些与此相关的背景知识

    请在此处回答我的几个问题。

    Q1:您使用的是最新的 MCU PLUS SDK。

    问题2:您有一个 OSPI 闪存器件、它以8D-8D-8D 运行。

    Q3:您在此处执行间接写入操作/您在启用 DAC 的情况下执行写入操作

    Unknown 说:
    我想开发一个用于在线更新程序的函数。

    您说在线更新基本上是在走对了吗? 您要使用 UART uniflash 将映像刷写到闪存中?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:MCU PLUS SDK 版本是9.02.00
    2:闪存 以8D-8D-8D 运行、闪存与 EVM 相同。 S28HS512

    3:我不知道  DAC 被启用了。  
    我的程序与"sbl_jag_uniflash_am243x-evm"项目的部分相同。 我将存储tiimage在数组中、后一部分类似这样。 传递的参数正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了一个与我的问题类似的情况。 如何将内存映射属性设置为"严格排序"? 以下是 URL、请查看: ospi flash write - Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的项目是基于 gcc 还是 tiarm clang ?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     tiarm clang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun.Zhang。  

    如何将内存映射属性设置为"严格排序"?

    tex =0 表示严格排序。  

     tex = 1表示可共享器件
    .text = 16表示不可共享的设备。  


    请验证  Valibhav。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的耐心。

    若要将存储器映射设置为严格排序、您可以利用此处的 SysConfig 用法。

    请进行以下更改:

    还可编辑区域起始地址和区域大小。

    您可以看到、有一个选项可从 SysConfig 本身轻松启用严格排序。

    此致、

    Vaibhav