This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:设置时间后的 RTC 计数器值

Guru**** 2391115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420770/mspm0l1228-rtc-counter-value-after-setting-time

器件型号:MSPM0L1228

工具与软件:

您好!

根据数据表、设置 RTC 时间需要2-3个 RTCCLK 周期。

当有效数据被写入 RTC 并且经过2-3个 RTCCLK 周期时、
我是否应该担心实际计数器值是否与我最初写入的值不同?

此致、
Sho Takayama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sho:

    • 您如何确定通过的正确时钟周期量?
    • 您的实际计数器值与输入的距离有多远?
      • 如果它看起来接近原始值、则这意味着同步未完成、具体取决于该值。 如果该值接近值分配、它可能是从您写入该值时获得该值的时间差异。  

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Luke:

    如果 RTC 计数器值为5、我向其中写入50、那么值50是否不适用、而计数器将继续计数5、6、7?

    此致、
    Sho Takayama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sho:

    RTC 值应在3个同步时钟周期后更改为您分配的值。 您是如何观察 RTC 值差异的? 这是通过变量分配还是通过 IDE 查看寄存器来实现?

    此致、

    Luke