Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
大家好
我使用的是 AM2634 MCU、我有几个问题。
1.如何对 MCU 整个闪存进行 CRC 计算? 您能提一下吗?
2.此 MCU 中的链接器文件在哪里我找不到该文件?
3.您能说如何执行整个闪存的 CRC 计算以及如何验证吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Unknown 说:1. 如何对此 MCU 的整个闪存进行 CRC 计算? 您能说明一下吗?
这个 MCU 上没有板载闪存存储器。 我怀疑您的意思是对程序代码进行 CRC 计算。 您需要在映射文件中找到.text 段的起始地址和结束地址、然后在该范围或范围上执行 CRC。 要进行 CRC32计算、请参阅该主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1410470/am2634-how-to-calculate-the-crc-in-am2634
Unknown 说:2. 链接器文件存在于此 MCU 中的哪个位置我无法找到该文件? [报价]如果要使用 示例、链接器脚本 linker.cmd 由 SysConfig 自动生成、并输出到.\Debug\syscfg\linker.cmd。
[/quote]Unknown 说:3. 您能说如何执行整个闪存的 CRC 计算以及如何验证吗?[/QUOT]与问题1相同、不是吗?
尊敬的 Kier:
感谢您的重播、
1.我的要求是不要使用您在 SDK 中提供的示例代码。
所以我在这里创建了我自己的 CRC 函数、以便我可以使用我的函数查找 CRC
下面是我的示例代码、用于计算 CRC、
uint32_t CRC32Calculate(const uint8_t* data, uint32_t length, const st_CRC32_param* ptrParam)
{
uint32_t result;
uint8_t buffer;
if ((length != EMPTY_BUFFER) && (ptrParam->polynomial != EMPTY_BUFFER)) // Checking if data is valid
{
uint32_t crc = ptrParam->initial;
for (uint32_t i = 0U; i < length; i++)
{
// Use reflection based on RefelectDataFlag
if ((ptrParam->RefelectDataFlag) != 0U)
{
buffer = (uint8_t)ReverseBits(data[i], BYTES_BY_BYTES); // Reflect data
}
else
{
buffer = data[i]; // No reflection
}
// XOR buffer with the relevant bits of the current CRC
buffer ^= (uint8_t)(crc >> (WIDTH - BYTES_BY_BYTES)); // Explicit cast to 8-bit
// Update CRC using the lookup table and polynomial
crc = CRCTableCreation[buffer] ^ (crc << BYTES_BY_BYTES);
}
// Use reflection for the final CRC value based on RefelectRemainderFlag
if ((ptrParam->RefelectRemainderFlag != 0U)) // Explicit boolean condition
{
result = (ReverseBits(crc, WIDTH) ^ ptrParam->finalXor); // Reflect final CRC
}
else
{
result = (crc ^ ptrParam->finalXor); // No reflection
}
}
else
{
result = 0U; // RESULT 0 for invalid input
}
return result;
}
尊敬的 Kier:
感谢您的重播、
1.我的要求是不要使用您在 SDK 中提供的示例代码。
所以我在这里创建了我自己的 CRC 函数、以便我可以使用我的函数查找 CRC
下面是我的示例代码、用于计算 CRC、
uint32_t CRC32Calculate(const uint8_t* data, uint32_t length, const st_CRC32_param* ptrParam)
{
uint32_t result;
uint8_t buffer;
if ((length != EMPTY_BUFFER) && (ptrParam->polynomial != EMPTY_BUFFER)) // Checking if data is valid
{
uint32_t crc = ptrParam->initial;
for (uint32_t i = 0U; i < length; i++)
{
// Use reflection based on RefelectDataFlag
if ((ptrParam->RefelectDataFlag) != 0U)
{
buffer = (uint8_t)ReverseBits(data[i], BYTES_BY_BYTES); // Reflect data
}
else
{
buffer = data[i]; // No reflection
}
// XOR buffer with the relevant bits of the current CRC
buffer ^= (uint8_t)(crc >> (WIDTH - BYTES_BY_BYTES)); // Explicit cast to 8-bit
// Update CRC using the lookup table and polynomial
crc = CRCTableCreation[buffer] ^ (crc << BYTES_BY_BYTES);
}
// Use reflection for the final CRC value based on RefelectRemainderFlag
if ((ptrParam->RefelectRemainderFlag != 0U)) // Explicit boolean condition
{
result = (ReverseBits(crc, WIDTH) ^ ptrParam->finalXor); // Reflect final CRC
}
else
{
result = (crc ^ ptrParam->finalXor); // No reflection
}
}
else
{
result = 0U; // RESULT 0 for invalid input
}
return result;
}
可以、您可以使用自己的代码来计算 CRC。
与此软件解决方案相比、MCRC 在无需额外内存使用和 CPU 负载的情况下具有更快的 CRC 计算。 MCRC 由线性反馈移位寄存器(LFSR)实现、以生成 数据的 CRC。 CPU 可以直接将数据馈入 MCRC 模块、这对于计算一个传出数据流的 CRC 或对于验证一个传入数据流是否存在传输错误很有用。
您可以编写一个简单的函数、以使用 MCRC 计算 CRC。 例如:
#define MCRC_CTRL0 (*(volatile UINT32 *) 0x35000000U)
#define MCRC_CTRL2 (*(volatile UINT32 *) 0x35000010U)
#define MCRC_STATUS (*(volatile UINT32 *) 0x35000028U)
#define MCRC_SIGREGL1 (*(volatile UINT32 *) 0x35000060U)
#define MCRC_SIGREGH1 (*(volatile UINT32 *) 0x35000064U)
#define MCRC_SIGREG (*(volatile uint64 *) 0x35000060U)
crc_calculate (uint64_t startAddr、uint32_t count)
{
易失性 uint32索引= 0u;
MCRC_CTRL0 |= 0x00000001U; /*重置 CRC 模块*/
MCRC_CTRL0并且= 0xFFFFFFFEU;
MCRC_CTRL2 |= 0x00000003U; /*配置为全 CPU 模式*/
对于(索引=0U;索引< count;索引++)
{
MCRC_SIGREG =(uint64)(* startAddr);
startAddr++;
}
返回(MCRC_SIGREG);
}
尊敬的 QJ Wang:
感谢您的重放、因此、我尝试了 GPIO LED 代码中的逻辑、我刚刚替换了您的逻辑、并在下面附加了代码。
什么是我们闪存它会加载到 RAM 内存,所以我考虑 OCRAM : origin = 0x70040000 , length = 0x40000这一个
#include <drivers/gpio.h>
#include <kernel/dpl/AddrTranslateP.h>
#include <kernel/dpl/DebugP.h>
#include <kernel/dpl/ClockP.h>
#include "ti_drivers_config.h"
#include "ti_drivers_open_close.h"
#include "ti_board_open_close.h"
#include <sdl/sdl_mcrc.h>
#include <stdint.h>
#define MCRC_CTRL0 (*(volatile uint32_t *)0x35000000U)
#define MCRC_CTRL2 (*(volatile uint32_t *)0x35000010U)
#define MCRC_STATUS (*(volatile uint32_t *)0x35000028U)
#define MCRC_SIGREGL1 (*(volatile uint32_t *)0x35000060U)
#define MCRC_SIGREGH1 (*(volatile uint32_t *)0x35000064U)
#define MCRC_SIGREG (*(volatile uint64_t *)0x35000060U)
/* Function to calculate CRC */
uint32_t crc_calculate(uint64_t startAddr, uint32_t count)
{
volatile uint32_t index = 0u;
MCRC_CTRL0 |= 0x00000001U; /* Reset the CRC Module */
MCRC_CTRL0 &= 0xFFFFFFFEU;
MCRC_CTRL2 |= 0x00000003U; /* Configure to Full CPU Mode */
for (index = 0u; index < count; index++)
{
MCRC_SIGREG = *(volatile uint64_t *)startAddr;
startAddr += sizeof(uint64_t); // Increment by the size of uint64_t
}
return (uint32_t)(MCRC_SIGREG); // Return lower 32 bits of the CRC
}
void gpio_led_blink_main(void *args)
{
/* Open drivers to open the UART driver for console */
Drivers_open();
Board_driversOpen();
DebugP_log("Test Started ...\r\n");
uint64_t startAddr = 0x70040000; // Starting address in OCRAM
uint32_t count = 0x40000 / sizeof(uint64_t); // Number of 64-bit words to read
uint32_t CRC = crc_calculate(startAddr, count);
DebugP_log("CRC value is %0XX\r\n", CRC);
DebugP_log("All tests have passed!!\r\n");
Board_driversClose();
Drivers_close();
}
我得到的值是、如果没问题、您可以只验证该逻辑吗?
下面是我的输出。 
这里、我需要工具、外部软件或编译软件来进行 CRC32计算...在该工具中、我需要在运行时测试我的闪存地址或 RAM 地址、并且我需要检查两个实现是否正确?
请提供解决方案、谢谢。
您好!
AM263x 上的 MCRC 支持 CRC-16、CRC-32和 CRC-64。 CRC 类型通过 MCRC_CTRL0[4:3](对于 CH1)和 MCRC_CTRL0[12:11](对于 CH2)中的配置值来选择。
您需要编写自己的 SW 代码、以使用 CRC-32多项式计算 CRC:
CRC32:f (x)= x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1