This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:与功耗相关

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420464/mspm0g3107-power-consumption-related

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

嗨、团队:

MSPM0G3107的最大电流消耗是多少(不是绝对最大额定值)?

我认为 CPU (运行模式下的典型8mA)、闪存(最大10mA)和其他外设(LFOSC、SYSPLL 等)消耗的电流。

假设这些都由 VDD (IVDD)并联供电是否正确?

谢谢!

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    这个答案可能很复杂、具体取决于您希望获得的精确度。 这将取决于您的电源域、CLK 频率(以及启用了哪些频率)、启用的外设(空闲/工作)以及模式/占空比下的时间。 我确实认为上面提到的运行模式的基本估算是很好的。 这些引脚的电源电压将是 VDD、所以您是正确的。  

    对于闪存、您还需要在电流估算中考虑所写入/擦除的时间段和数据量。 关于闪存、还需要注意的一点是 Idd (Run)将因您是从闪存还是从 SRAM 执行程序而异。

    我希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要忘记哪个器件连接到了 GPIO。 这可以引起大不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian 和 Keith、

    感谢您的支持。

    我们知道它必须取决于使用条件。

    我想客户希望考虑一下最大电流消耗、根据该值设计定制的电路板电源。

    是否可以为 MSPM0提供最大负载值?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    允许的最大负载将出现在与 VDD 和 VSS 引脚相关的绝对最大额定值表中。 VDD 是此器件中每个 IP 的电源输入、因此电流需要流经该引脚。 越来越多的外设或电流消耗必须通过 VDD 和 VSS。


    简而言之、所有温度范围内允许的最大值为80mA 或100mA 至85℃

      

    此致、
    Luke