This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:PMM 的某些单元测试挂起。

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN, TMDX570LC43HDK, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403709/safeti-halcogen-csp-some-unit-tests-of-the-pmm-hang

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDK、RM48L952 、HALCOGEN、 TMS570LC4357

工具与软件:

您好!

我正在使用 SAFETI-HALCOGEN-CSP (v04.07.01)、并在 TMDX570LC43HDK Hercules TMS570LC43x 开发套件上运行 PMM 的单元测试。

但是、以下单元测试挂起:

PMM_UT_01:2

PMM_UT_01:3

PMM_UT_03:2

 调用 pmmTurnOFFLogicPowerDomain()时、这些单元测试似乎挂起。

您是否知道这些单元测试挂起的原因?

--------------------------------------------------------

我注意到 RM48L952有一个类似的问题:HalCoGen 4.07.00 - CSP

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711891/rm48l952-halcogen-4-07-00---csp/2697825?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pmmTurnOFFLogicPowerDomain#2697825

解决这个问题的方法是  

TMS570LC4357是否存在类似但没有记载的问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有关此主题的专家现已离开办公室、下周早些时候他们回来时会给您回复。 很抱歉响应延迟。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    很抱歉,响应的延迟,我花了3个工作日休假,然后是周末。

    我现在就开始处理您的问题、并将尽快提供我的更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    * RM48x 微控制器(修订版 G)(TI.com)

    根据勘误表、电源域2 (PD -2)不应被禁用、如果它被禁用并且发生任何热复位、则内核将 被暂停。

    如果我们验证上述单元测试用例、则需要禁用 PD -2、这就是下面的线程中他们建议不要执行这些测试用例的原因。

    (+) RM48L952:HalCoGen 4.07.00 - CSP -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的答复。 然而、你没有回答我的问题。

    我将使用 TMS570LC4357和 SAFETI-HALCOGEN-CSP (v04.07.01)、并在 TMDX570LC43HDK Hercules TMS570LC43x 开发套件上运行 PMM 的单元测试。

    我发现以下单元测试挂起:
    PMM_UT_01:2
    PMM_UT_01:3
    PMM_UT_03:2
    调用 pmmTurnOFFLogicPowerDomain()时、这些单元测试似乎挂起。

    我提到了 RM48L952、因为在测试 PMM 模块时它似乎有一个类似的问题、正如我在 TMS570LC4357中所看到的-如文档中所述
    e2e.ti.com/.../2697825

    那么、TMS570LC4357具有与 RM48L952相同的问题吗?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    对于响应的延迟、我深表歉意、他们还为我分配了一些其他高优先级工作、这就是为什么我没有机会花太多时间在 e2e 线程上的原因。

    所以、TMS570LC4357具有与 RM48L952相同的问题吗?

    您是正确的、这是可以实现的、因为这两个器件来自同一控制器系列、即 Hercules。 所以、它们具有大多数通用的硬件 IP。 因此、这也可以在 TMS570LC4357中实现。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。