This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:刷写 SBL 映像和应用程序映像时出现 Uniflash 错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411840/lp-am263p-uniflash-error-when-flashing-sbl-image-and-application-image

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户在使用 Uniflash 并尝试刷写 SBL 映像和应用程序映像时遇到问题。 其设置如下:

  • 电路板: LP-AM263P
  • 固件版本: 3.0.0.29
  • SBL 映像: mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56\tools\boot\sbl_prebuild\am263px-lp\sbl_ospi.release.tiimage
  • 应用程序映像:使用在构建 i2c_read_am263px-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 示例代码时创建的.appimage 文件
  • 主机上的操作系统:Windows11.

刷写 SBL 映像时出错:

刷写应用程序映像时出错:

他们还尝试了以下列出的 python 命令: AM263Px MCU+ SDK:闪存 Hello World 示例(TI.com)
并获取以下输出:

当他们尝试将引导模式配置为 OSPI (8S)-八路读取模式并进行引导时、会收到以下消息:

他们如何才能避免此错误?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    能否告诉我 以下步骤是否成功?

    [报价用户 id="499871" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1411840/lp-am263p-uniflash-error-when-flashing-sbl-image-and-application-image "]

    并获取以下输出:

    [报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要的更多详细信息:

    1.刷写时电路板处于何种引导模式?

    2.是下面的 Uniflash 工具版本

    固件版本:3.0.29
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    您能否让客户尝试使用 SDK 10.0、并告知我它是否有效。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请确保包含 e2e 中提到的修复: e2e.ti.com/.../am2634-how-to-boot-from-flash-for-lp-am263-using-sbl_qspi