This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:闪存驱动程序代码

Guru**** 2391115 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1421355/tms570lc4357-flash-driver-code

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在 TMS570LC4357上工作,我们需要编写闪存驱动程序代码,无论您提供的 API 是什么,我们都不能使用,因为我们在航空领域使用的这个处理器,我们不能使用内置的 API,也不能测试那些 API。 我们可以获得闪存驱动程序的任何原型或示例代码吗?

谢谢。此致

Kusuma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kusuma:

    TI 通常不会分发 F021闪存库的源代码。 原因是修改代码可能会影响器件中的闪存。 修改后的 API 不得在您的应用程序中使用。 为了创建闪存编程解决方案、 必须 按照 TI 提供的方式使用闪存 API 库。

    如果客户与 TI 签订了有效的 NDA、则为了进行认证、我们可以向客户提供源代码。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。