工具与软件:
嗨、团队:
我需要您帮助调查一些 EDMA 问题。 我想使用2个 EDMA 通道交换 sourceArray 和 destArray 中的数据。 dmaCh0和 dmaCh1是传输通道。 我应用3个参数:param0、param1和 param2。 PARAM0分配给 dmaCh0。 param1和 param2分配给 dmaCh1。 我要在 dmaCh1上使用链接函数。 dmaCh0和 dmaCh1被链接在一起、我将手动触发 dmaCh0。 预期的过程应该是我手动触发 dmaCh0 (param0)-> dmaCh1被触发、因为它链接到 dmaCh0 (param1)-> param2在 dmaCh1上执行(param2链接到 param1)。 但我在使用 这种方法时会遇到一些问题
param1和 param2的 OPT 集如下所示


我希望在总传输完成时使用中断回调。 因此传输中断已启用。 OPT 寄存器值为

参数1


PARAL2


TCC 值

问题1:
TCC2被分配给 Param2、tcc1被分配给 param1。 但 PARAM1->OPT->TCC 部分与 PARAM2->OPT->TCC 相同。 我认为这应该是不同的、为什么它们是相同的? 而 PARAM2->OPT->TCC 不等于 TCC2。
问题2:
PARAM1的连接寄存器显示此设置已经完成。 STATIC 设置为0。 但不执行连接。


交换序列为1。 src 已复制到 tmp、2. DST 复制到 src、3. tmp 已复制到 dst。 但不执行 PARAM3。 链接功能将被执行。

需要您帮助我找到原因。
此致、
Shawn