This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:无法下载 SW-TM4C SDK

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: SW-TM4C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420970/tm4c129enczad-unable-to-download-sw-tm4c-sdk

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件:SW-TM4C

工具与软件:

您好、我无法 从以下位置下载 SW-TM4C—用于 C 系列的 TivaWare 软件。  https://www.ti.com/tool/SW-TM4C#downloads

选择 SDK 后、我会通过"ACCESS & DOWNLOAD"按钮进入另一个页面。 但是当我单击任一按钮时、都会收到以下错误消息 (抱歉、找不到您要查找的页面。)

请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     可以重试吗? 我在访问下载页面时看不到问题。 请参见下文。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进入该页面。 但当我单击 exe 时、我将进入下载页面。 当我单击"Download"时、出现错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     好的。 我可以重现错误。 也许网站已关闭,并将在稍后回来. 同时,我将向我们的网站 维护 团队报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以为这是一个暂时的问题。 但问题从昨天开始就存在了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

     我将与您联系、因为我目前正在就此问题与支持团队联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仍然向下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我今天早上也试过,实际上它仍然是坏的。 我已将内部票据提升到最高优先级。 很抱歉给您带来不便。 我会在问题解决后立即报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     等待下载链接恢复时,我已将安装程序放在共享驱动器上。 请将我添加为 e2e 中的好友、我会通过私人消息将链接和访问代码分享给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了朋友请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我已经通过私人消息向您发送了链接。