This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0驱动电流

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420714/mspm0l1306-mspm0-drive-current

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!

每个 MSPM0 IO 可以处理多大的电流?
(客户正在考虑 LED 矩阵并指代 Resource Explorer 中的 diode_matrix 示例。)

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DDdoor -

    GPIO 灌电流和拉电流都取决于 VDD、驱动类型、驱动强度和工作温度。 例如、下面的数据表摘要显示了额定"稳态"电流或平均电流的 VOH (GPIO 输出高电平)。  请注意、随着负载电流增加、输出电压会下降、因此请选择一个限流电阻值、该值将限制电流、同时还满足 LED 所需的正向偏置电压。

    现在、如果 GPIO 在占空比控制或控制 LED 多路复用方案时开启/关闭、那么只要"平均"电流仍在规格范围内、就可以有更高的电流。  例如、以50%占空比驱动的高驱动强度 GPIO (4mA)为例、输出电流可高达2倍或8mA。 尽管数据表中没有明确说明、而是通过我们一位 MSPM0器件 GPIO 设计工程师的指导、但在这个占空比运行下可以支持的最安全电流是30mA、它将 GPIO 限制为约1/8占空比。