This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:我还需要管理小型封装上未使用的引脚吗?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420802/mspm0c1104-do-i-also-need-to-manage-pins-not-utilized-on-smaller-packages

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我正在使用采用 SOT-8封装的 MSPM0C0114。 因此、并非芯片的所有 IO 引脚(我假设所有不同的封装都包含相同的芯片)都连接到封装引脚。 我还需要管理未连接的引脚吗? 我更关心对外部 EMI 的影响而不是功耗。  

我在数据表或参考手册中找不到答案。 在 CSS 中、选中"Configure unused Pins"选项后、仅配置封装引脚上的 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不必管理或担心在您使用的特定封装上不可用的引脚。  "Configure unused pins"仅与在 CCS Theia SysConfig 配置工具中选择的封装上的引脚相关。