This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:计数周期/时序测量不可用 TMS570LS3137 / Cortex-R4

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420004/tms570ls3137-counting-cycle-timings-measurement-not-available-tms570ls3137-cortex-r4

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具与软件:

您好!

使用 Code Composer Studio (版本:12.1.0.00007)时、我没有以下链接中介绍的使用调试器进行周期/时间 计数的选项:计数周期

1)  性能分析时钟  无法使用

2)  事件计数 不是我的断点列表中选项的成员

我正在使用 TMS570LS3137 MCU、并使用 SEGGER RTT Jink 探头进行调试。

我的设置限制是否适用于这些选项(调试器探头、其他)? 或者我应该使用 CCS 中的其他版本吗?

谢谢!

此致、

Marc