This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:LaunchXL2-TMS57012 (TMS570LS1224 MCU)/BQ79600EVM/BQ79616EVM 的示例代码可用性

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420648/bq79600evm-example-code-availability-for-launchxl2-tms57012-tms570ls1224-mcu-bq79600evm-bq79616evm

器件型号:BQ79600EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ79600-Q1

工具与软件:

您好!

在"BQ79600-Q1评估模块用户指南"的第4.1节中、我们阅读了:

我们希望获取此类"系统示例代码"。 请提供一个链接并提供建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请找到包含 BQ79600-Q1示例代码的文件夹的请求链接: www.ti.com/.../BQ79600-Q1-DEVELOPMENT
    一旦您的申请在队列中可见、相应的团队成员将处理您的访问权限。 如果您在获得访问权限后对该代码的内容有任何后续问题、请打开新的 E2E 主题。

    谢谢!

    此致!

    Abigail Bueno。