This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:SD 卡库

Guru**** 2394005 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420136/lp-mspm0l1306-sd-card-library

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994

工具与软件:

我要记录很多数据,我稍后会使用一些信号处理,我一直在寻找 SD 卡的库,但我似乎不能找到任何其他 Arduino。 所以我在这里问是否有人知道我可以在哪里找到一个。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathias、

    遗憾的是、没有适用于 MSPM0的 SD 驱动程序/库。  但是、对于 MSP430FR5994、有一个开箱即用的 SD 卡和 FAT 示例可供移植。

    开箱即用体验(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我看到我可以在示例中找到什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于示例中使用的库、是否有任何相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathias、

    遗憾的是、没有。