This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:引脚排列不正确

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420253/tmdscncd263-incorrect-pinout

器件型号:TMDSCNCD263

工具与软件:

您好!

我已经浏览了 HSEC-180连接器的引脚排列、我注意到引脚133和134具有不同的信号名称、但具有完全相同的多路复用选项(屏幕截图如下)。 仔细看、PIN 的信号名称与其多路复用选项不匹配、因此我想知道这是否错误、多路复用信号名称应该是:"PR0_PRU0_GPO13/RGMII2_TD2/MII2_TXD2/EPWM29_A/GPMC0_A9/GPIO101"

谢谢!  

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    是-这是文档中的错误。 您指定了正确的多路复用信号名称-器件焊球 H17连接到 HSEC 引脚134。

    将记录此错误、并将在下一个版本的用户指南中进行修复。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅需确认的是、HSEC 134连接到信号名为 ICSS_MII0_TXD2的 H17、而 HSEC 133连接到信号名为 ICSS_MII0_TXD3的 H16。 这意味着、在我的屏幕截图中、列出的三个单元格是错误的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    我的道歉-澄清:

    • HSEC133 = MII0_TXD2
    • HSEC134 = MII0_TXD3

    当前文档中只有 HSEC134的引脚多路复用信号单元不正确。

    此致、

    Brennan