This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:将一个引脚激活为一个外部中断

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420169/mspm0g1107-activate-a-pin-as-a-external-interrupt

器件型号:MSPM0G1107

工具与软件:

大家好!  

我不熟悉德州仪器(TI)微控制器、我想知道如何从硬件和软件的角度将 MSPM0G1107TRHB 的引脚定义为 EXTI (与 ST 微控制器类似的外部中断)。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milad:

    通常、我们为外部 中断配置引脚、方法是设置您要使用的引脚到需要外部中断的特定模块(在这方面、我建议阅读 MSPM0G1107数据表以确定哪个引脚连接到哪个 模块)、然后从该模块更改寄存器值以使用来自该引脚的信号。 您可以在 我们的 SDK 中找到外部中断的一些示例。  

    此致、
    Diego Abad