This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:xdsdfu 更新失败

Guru**** 2535510 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1420184/lp-mspm0l1306-xdsdfu-update-failing

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我自从 AMD AM2900评估套件以来就使用过评估板。  可能比大多数阅读此文档的人年龄大。
我不得不说、LP-MSPM0L136的"开箱即用"体验(1 - 10分)是-5或-6、可能是我经历过的最差的体验。

所以很抱歉打破" kumbaya"每个人期望,但板/软件不能像有人希望的工作.

我试图使用"开箱即用",这是从一个财富1000公司,应该是项目符号证明,一个令人印象深刻的演示,显示了公司的能力。  这是用户的第一印象。

它不可避免地失败。  虽然我尝试使用基于网络的"开箱即用"它失败后使用3个不同的浏览器。  重新启动了整个9码。   
电路板会被检测到、但随后会迅速消失。

我尝试运行 Code Composer、但是失败了、说我需要更新固件。  为什么在 CCS 中不这样做?

我得到一个错误、如您所见、这表明我应该重新刷新固件。  好的、我认为这对于"开箱即用"要求执行该步骤很可怕、但没问题。

我使用-e 运行 xdsdfu.exe 以枚举电路板、在此处即会检测到电路板。   如果我使用-m、则无法再看到主板、并且刷写实用程序无法正常工作。

我正在使用提供的 USB 电缆、并且刚刚从发送的封装中取出电路板。

接下来要解决的步骤是什么?  给我发送一个新的电路板?

此致、  
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从来没有打扰过 OOB 的体验。 我直接转向盲法、但在您的情况下、板载 XDS110可能会有问题。 通常它会自动更新固件-至少在 PC 上是这样。 有一次它没有在我的 Mac 上更新,所以我不得不使用 PC 来更新固件。 我无法与 Linux 交谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、不会转向闪烁、因为 Code Composer Studio 不会连接、因为它声称 XDS110需要更新(请参阅 pic)。  我使用的是 Windows PC。

    但正如我说过的、OOB 是一个让公司脱颖而出的地方、而不起作用的 OOB 则会对产品和公司造成负面影响。  这意味着未测试任何器件。

    否则,他们应该避免头饰,并说"我们没有任何现成的东西,你将不得不修补,呼叫支持,张贴到 engineer2engineer,因为我们不会直接支持我们的产品,你将不得不等待,直到有人得到解答。

    令人遗憾的是、1980年代至2004年期间、没有人记得真正的技术支持体验是什么样子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "没有人在1980年代到2004年之间"

    我是,我记得它是一个更糟糕的,除非你买了50000的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说不是这样的。 我们过去在第二次振铃时呼叫并联系知识渊博的人员。  现在它只是一个滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    您能否安装 Code Composer Studio 或 Theia 的最新版本?

    它们包含的 驱动程序可以 解决您目前看到的问题。

    下面的此 E2E 主题还包含所述的驱动程序。

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1413931/lp-xds110-can-t-update-fw-on-jtag-probe/5427324#5427324

    谢谢!

    Henry Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经从 TI 网站下载了 CCS 1.5。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    很抱歉听到您的体验不好。  我想您遇到了 CCS 12.8.0中引入的驱动程序问题。  我们 在上周确定了这一特性 、并昨天推出了新版本 CCS12.8.1。  请更新 CCS 和 Uniflash、这样便能够更新板载 XDS 驱动程序并连接到器件。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨晚才下载 CCS Theia 1.5。  它有旧驱动程序。   我要感谢大家、也就是我找到的链接、然后重新启动、让我运行 xdsdfu、这样 CCS 就能进行更新。   但与此同时,我必须 指出,我下载软件的网页是可编辑的。  您可以将其编辑为"此安装程序不会放入正确的驱动程序、因此您必须访问此链接才能获取驱动程序"。

    这样我就可以节省3-4个小时的时间、还可以节省刚刚花在贸泽购买第二块电路板上的68美元、然后在这过夜。   酒吧是高得多的绅士。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "I found"= Henry 为更新的驱动程序提供的链接。   奇怪的是、要下载的文件是使用 driverpkg_1.0.0.exe 安装的"更新的驱动程序"。   我想之前的版本是预发布0.9或其他版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而不是单击"这解决了我的问题"、因为它似乎指向客户。  如果您有一个按钮显示"这可解决 TI 的问题"或"这可解决我们已发布产品中的缺陷"、我很乐意点击该按钮。  我不是有"问题"的人。  您的主板无法工作、因为软件配置问题未与下载的客户共享。