This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:IO 扩展器应用手册缺失

Guru**** 2773135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1419516/lp-mspm0c1104-io-expander-appnote-is-missing

器件型号:LP-MSPM0C1104

工具与软件:

您好!

我在 SDK 2.02.00.05中找到以下示例工程。

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AKiw9xaBn-Aakb2oWVMG5g__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

在自述文件中、有一个指向应用手册的链接、但该链接已断开。 请给我提供指向文档的正确链接。


谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koichiro、

    您是对的。  此应用手册当前正在编写中、尚未发布。  SDK 中有2或3个子系统具有代码、但它们的文档仍在编写中。   

    您是否有客户尝试使用此功能?   我目前正在与作者合作处理此文档。

    谢谢!

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    感谢您的快速回复。

    您是否有一位客户正在尝试使用此版本?  [报价]

    有。 我的一位客户在其系统中需要额外的~20 GPIO、并且正在寻找更便宜的解决方案。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koichiro、

    我明天会检查一下、看看我能否分享一份草稿。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koichiro、

    我通过电子邮件给您发送了一份草稿。  对于碰巧找到此主题的任何其他人、子系统应用手册将在下周左右在此处发布: https://www.ti.com/lit/slaael9 

    谢谢!

    JD