This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:外部闪存器件接口

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1418121/tms570lc4357-external-flash-device-interfacing

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

目前、我正在通过 EMIF 接口将外部闪存器件连接到 tms570lc4357微控制器、我们在与外部闪存器件之间写入和读取数据时遵循了此过程。 首先、我们尝试在读取数据后写入数据、擦除特定扇区。在擦除外部闪存时、我们会发送命令、但命令不会存储在闪存位置、像 WE 和 OE 这样的 BUSY 信号和控制信号也不会出现、但闪存位置具有此数据0x0000FFFF、我们无法理解扇区擦除是否在尝试写入扇区后完成 擦除和读回 我们将获得 FFFF 的数据。 任何人都告诉我为什么会发生这种情况是什么解决办法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anitha、您好!

    您要连接哪个外部闪存器件? 请分享器件型号。

    此外、如有可能、还将共享您的项目以进行验证。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部闪存设备的部件号:s29gl01gp11tfir10 1GB 内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vulli Anitha:

    我们没有任何直接的示例可供分享、这对我们来说也是一个新问题。

    现在、我要说的就是确保您进行了正确的硬件连接、并确保您遵循正确的顺序。

    请全面参阅数据表、并确保满足上述要求。

    S29GL01GP、S29GL512P、S29GL256P、S29GL128P 1 Gbit、512、 256,128 Mbit、3 V、具有90纳米 MirrorBit 工艺技术的页面闪存(infineon.com)

    如果没有帮助、请分享原理图并完成项目以进行验证。

    由于采用了新器件、最终需要一些验证时间。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。